This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:哪种是配置 ePWM CLK 的正确方法?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456577/tms320f28p650dk-which-is-right-method-to-config-epwm-clk

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

使用 syscfg 时可以看到时钟树视图。

但我曾尝试将 EPWMCLKDIV 从2调制为1。 我在代码中没有看到发生这种变化。

我有疑问、在时钟树中进行修改似乎不是配置 ePWM 时钟的正确方式。

哪种是配置 EPWM CLK 的正确方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这一专题的专家目前 仍在假期之外的办公室。 请预计响应会有延迟。 对此造成的不便、我深表歉意。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    因为我因为假期而不能上班,所以很抱歉耽误了时间。 请允许我为您全程演示如何使用 ClockTree 工具:

    1. 在 SysConfig 中、按照图像所示添加"器件支持"模块以 生成 device.c 和 device.h 文件、修改 driverlib 构建、并将标准代码启动分支与 SysConfig 系统控制模块结合使用:  
    2. 在 ClockTree 工具中、按照您所做的那样将 EPWMCLKDIV 从2修改为1。 您将在 clocktree.h、device.c 和.sycfg 文件中看到如下代码更改。

    如果您未看到出现以上情况、请将您正在使用的 CCS 和 C2000WARE 版本发送给我。 我能够使用 C2000WARE 5.03和5.04以及 CCS 12.8和20成功完成上述步骤。  

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢专家。