This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:未分配的内存空间

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1455337/tms320f28388d-unassigned-memory-space

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

您好、TI 专家

我将映射 TMS320F2838Dx 器件的整个内存、我有几个问题  

Q1:有很多未使用的未分配内存空间、诸如0x03000-0x08000、0x01D000-0x038000等 这些存储器空间不会被任何 RAM 部分占用。  

问题2:LSRAM 通常从0x08000地址开始、我可以从任何其他地址开始吗?

问题3:LSRAM 的大小有限、我可以从 GSRAM 或其他部分占用部分的部分空间吗?

谢谢您的问候

Ankur  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="589556" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1455337/tms320f28388d-unassigned-memory-space ]Q1:有大量未使用的未分配存储器空间、如0x03000-0x08000、0x01D000-0x038000等 这些存储器空间不会被任何 RAM 部分占用。  [报价]

    问题是什么?

    [报价 userid="589556" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1455337/tms320f28388d-unassigned-memory-space ]Q2:LSRAM 通常从0x08000地址开始、我可以从任何其它地址开始吗?[/QUOT]

    是的、您可以从 LSRAM 地址 RAM 空间的任何位置开始。

    [quote userid="589556" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1455337/tms320f28388d-unassigned-memory-space Q3:LSRAM 的大小有限、我可以从 GSRAM 或其它部分占用部分空间吗?

    是的、只要它不是针对 CLA。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek  

    感谢您的答复

    重新调整相位 Q1:

    存储器中有很多未分配的空间、我们可以将它们分配给用于 CLA 程序的 LSRAM 吗? 我们正面临瓶颈、特别是 CLA 程序的适用、我们想我们是否可以为 LSRAM 分配未分配的内存空间?

    第三季度跟进:  

    这是否意味着 CLA 对存储器空间的访问受限?

    Q4:PIE 矢量表从0x0D00占用至0x0EFF、在 PIE 矢量0x00800至0xD00之前、此空间未分配、类似地、在 PIE 矢量0x00EFF 至0x01480之后、 此空间未分配。 我们可以使用这些空间吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内存中有大量未分配的空间、我们可以将它们分配给用于 CLA 程序的 LSRAM 吗? 我们面对的是瓶颈,特别是 CLA 程序适合,我们认为我们是否可以为 LSRAM 分配未分配的内存空间?[/报价]

    否、未分配的空间意味着该空间中没有存储区域、因此无法访问。

    这是否意味着 CLA 对存储器空间的访问受限?

    是的、CLA 只能访问 LSxRAM。

    [报价 USERID="589556" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1455337/tms320f28388d-unassigned-memory-space/5584823 #5584823"]Q4:PIE 矢量表占用0x0D00至0x0EFF、在 PIE 矢量0x00800至0xD00之前、此空间未分配、类似地、在 PIE 矢量0x00EFF 至0x01480之后、 此空间未分配。 我们可以使用这些空格吗?[/quote]

    否、不能使用任何未分配的空间。  

    Vivek Singh