This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:TMS320F2800137

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457249/tms320f2800137-tms320f2800137

器件型号:TMS320F2800137
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

在使用 SYS 配置100kHz 的 PWM 时、计数应该为600、但在放置所有值并对其进行配置时、SYSCLK 频率应该为120MHz、但由于 PLL 未锁定 、因此它占用10MHz 并且会弹出错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ridam

    配置系统/外设时钟及其时钟树似乎存在一些问题。 该 C2000ware 示例、或者您已经开始新项目? 我建议您  首先从 C2000示例开始、查看如何正确配置时钟树。

    此致、

    Sumit。