This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:不能在代码中使用 printf

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457366/tms320f28379d-not-able-to-use-printf-in-the-code

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

您好!
我写了一个简单的代码来使 F2837x 控制卡 R1.3上的 LED 闪烁,我需要在代码中使用 printf ,

我已经包括 stdio.h 文件,在找到这个错误在 cmd 文件。


请支持需要遵循哪些步骤才能使用 printf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有关此主题的专家将在下周结束之前不在办公室、请期待您的回复延迟。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kriti:

    如果你希望使用 printf 并且没有注意到控制台中的输出、请考虑增加堆大小。 要执行此操作、请转到"Project Properties"->"Linker"->"Basic Options"。 如果这样做对您不起作用、请告诉我。

    此致、

    Ozino