This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:XDS510PP Plus 不能与 CCS V3.3 PLA 配合使用

Guru**** 2620755 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2407A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456115/tms320lf2407a-xds510pp-plus-not-working-with-ccs-v3-3-pla

器件型号:TMS320LF2407A

工具与软件:

您好!

我很困惑、为什么我无法将 XDS510PP Plus 与支持 TMS320LF2407A 的 CCS V3.3 PLA 的付费版本一起使用。

我不清楚我是否需要为 XDS510PP 安装单独的驱动程序。   如果我确实需要安装驱动程序、它是否在某个地方可用?  我在网上发现的每一个参考似乎都导致了一个错误的链接。  

我在 CCS Setup 框中看到 XDS510作为仿真器列出、我可以为它创建配置。  但是、我似乎只限于使用非标准 I/O 端口:0x240、0x280、0x320和0x340。  我的旧 PC 仅支持 I/O 端口0x278和0x378。  这让我更加困惑。  

任何指导都将不胜感激。