This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:如何初始化 GPIO

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457398/tms320f2800157-q1-how-to-initiaze-the-gpio

器件型号:TMS320F2800157-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我需要仔细检查以下问题:

1.对于使用的 GPIO、是否需要使能上拉? 因为在我们的演示中、我们有两种不同的配置、其中一种是启用上拉并执行其他步骤、

a.在输入模式下配置 GPIO

b.在输出模式下配置 GPIO

其他功能不会启用上拉、但会直接配置 GPIO 功能。

两个配置是否正确? 或者我们是否需要首先启用上拉?

2.对于未使用的 GPIO、TRM 和数据表、需要将这些 GPIO 配置为以下状态、对吗? 但在我们的演示中、我们没有在以下状态中配置未使用的 GPIO。

如果我们需要根据上述要求配置未使用的 GPIO、需要执行哪些步骤来配置输出中未使用的 GPIO 和禁用上拉、我们有演示吗? 我可以使用以下步骤:

或者我是否需要首先启用上拉? 如每个未使用的 GPIO 的以下代码

BRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家将于下周离职、请期待我们的回复延迟。

    此致、

    Ben Collier  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我 今天需要给客户这个答案、希望您能先解决这个问题。

    BRS

    Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuqing、

    请找到我对该主题的回复

    是的、未使用的引脚应配置为具有内部上拉使能的输入、或具有外部上拉或下拉的可选输出也可以配置为由 MCU 驱动为高电平或低电平的输出、这是为了确保引脚不悬空、因为默认情况下、引脚仅为输入、没有任何上拉或下拉。