This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:我想询问一下与外设控制权限相关的寄存器访问权限范围。

Guru**** 2618335 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1452979/tms320f28377d-i-would-like-to-ask-about-the-range-of-register-access-permissions-in-relation-to-peripheral-control-rights

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我知道、在配置了多个内核的 F2837x 芯片中、CPUSELx 寄存器可用于为各个外设分配控制权限。 我很想知道、当通过操作 CPUSELx 寄存器将控制权限分配给另一个内核时、没有控制权限的内核是否仍然可以读取外设的寄存器。

例如、如果 ePWM1模块设置为由 CPU2控制、如下所示:

EALLOW;
DevCfgRegs.CPUSEL0.bit.EPWM1 = 1;
EDIS;


这是否意味着 CPU2同时拥有对 ePWM1模块的寄存器的读写访问权限、而 CPU1根本无法操作这些寄存器? 或者、CPU2是否具有对 ePWM1模块寄存器的写入访问权限、而仍然允许 CPU1无限制地读取其值?

谢谢。此致、
Sang-il