This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:在 SysConfig 中设置 ADC 和 eQEP 外设时出现 PinMux 故障

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1452893/tms320f28p650dk-trouble-with-pinmux-when-setting-up-adc-and-eqep-peripheral-in-sysconfig

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

我在完成 C2K 学院页面上的一些实验时遇到问题、即:

ADC 实验室(https://dev.ti.com/tirex/explore/content/c28x_academy_1_00_00_00/_build_c28x_academy_1_00_00_00/source/c2000_academy_labs/analogue_subsystem/c2000_lab_adc.html)

eQEP 实验室(https://dev.ti.com/tirex/explore/content/c28x_academy_1_00_00_00/_build_c28x_academy_1_00_00_00/source/c2000_academy_labs/control_peripherals/c2000_lab_qep.html)

在 SysConfig 中设置 ADC 会在 Pinmux 菜单中为我提供此错误。 所有选项默认为"any"、这会产生错误。 但是、当我切换到特定的 GPIO 名称时、它告诉我这些名称在 F28P65x 上没有引脚输出。 当我尝试运行该程序时、该程序无法正常工作。 我使用的是 C2000Ware 5.03、这是适合此项目和器件的 SDK 吗?

 

同样、在 SysConfig 中设置 eQEP 时、我在 Pinmux 类别中也会收到错误。  实验说明声称对于 eQEP_A、B 和 I、应该有一个标记为"J12"的选项、但没有出现此选项。 该程序运行正常、但 eQEP 似乎没有拾取任何信号。

如果我能得到一些帮助以消除这种困惑、我将不胜感激。 我在 LaunchPad 上找到的资源似乎不能清楚地回答器件和 SysConfig 工具为何不匹配的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    从 C2000Ware 5.04的培训文件夹导入此项目时、我没有看到模拟 Pinmux 问题。 您是否可以导入 C2000Ware 5.04并查看是否遇到同样的问题?

    谢谢!

    Luke