This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 CLB 和 ePWM 控制多级逆变器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1449908/tms320f28379d-using-clb-and-epwm-to-control-multilevel-inverter

器件型号:TMS320F280037

工具与软件:

请告诉我如何按照主题中的建议使用 CLB 和 EPWM 控制 t TYPE 五级单相逆变器。  

逆变器和载波信号显示在下图中。  

Cody Watkins 确实建议使用 CLB。  

请告诉我如何实施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F280037

    工具与软件:

    我正在为离网系统设计一个单相5级 t 型电压源逆变器。 t 桥臂 MOSFET 以高频(50kHz)进行开关、另一桥臂以线路频率(50Hz)作为文件夹进行开关。  

    我的问题是如何在 C2000微控制器上实施相位处理调制技术。 相位弃置调制数字如下所示。

    请告诉我如何在 C2000微控制器上实施该调制方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F280037

    工具与软件:

    我正在为离网系统设计一个单相5级 t 型电压源逆变器。 t 桥臂 MOSFET 以高频(50kHz)进行开关、另一桥臂以线路频率(50Hz)作为文件夹进行开关。  

    我的问题是如何在 C2000微控制器上实施相位处理调制技术。 相位弃置调制数字如下所示。

    请告诉我如何在 C2000微控制器上实施该调制方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、CLB 可用于 AOI 逻辑实施。 这是之前在所引用线程中请求的内容。 唯一的缺点是 PWM 输出分辨率将是 CLB 时钟的分辨率。 为120kHz。

    以下是我们最接近的参考设计、其中包含 DPSDK 中的示例代码。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01606

    我觉得您尝试实现的 PD 技术有什么特别之处。 正如所画的、看起来所有载波波形都是同步的、但在同步或不同步中、您可以为其提供相移。 如果您无法选择使用相同相移的 PWM 对、则可能要求每个模块只使用一个 PWM 输出。 尽管如此、仍然可以利用 RED 和 FED 寄存器向第二个 PWM 输出通道应用额外的相移。

    我怀疑5类及更高版本的 PWM 模块最适合此应用、因为它可以单独对每个 PWM 通道应用相位延迟。 请注意、您所选器件上不支持5类 PWM。 请查看 F28P65x 系列。

    此致、
    Cody