This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:F280039C 控制卡 DAC 输出引脚

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1449602/tms320f280039c-f280039c-control-card-dac-output-pins

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD280039C

工具与软件:

您好!

我将使用 F280039C 控制卡和 Wolfspeed 25kW 三相逆变器 CRD25DA12N-FMC。 我希望在运行设置的同时进行调试。

请告诉我、F280039C 控制卡上的 DAC 输出引脚(如果可用)是什么。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    类似于 HSEC 引脚9和11。

    可以在 C2000ware 中找到完整的信息。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_00_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD280039C\Rev.B