This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIEVM-VIENNARECT:ADC 输入噪声问题

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1458714/tievm-viennarect-adc-input-noise-issue

器件型号:TIEVM-VIENNARECT

工具与软件:

您好!

使用的器件:TMS320F28379DPTPS

我观察 ADC 输入上的噪声以进行输出电压检测。 我附上了波形供您参考。

您能否确认这种噪音是否会导致任何问题?

波形:黄色-电流 R 相绿色-输出电压感测

此致、

Vignesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    很难从图像中辨别出。 您能否测量 ADC 输入通道上的噪声?

    请尝试 在运行期间将 ADC 上的输入信号值保持在低于 VDDA + 0.3V。

    谢谢!
    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susmitha:

    感谢您的答复!

    是的、我测量了 ADC 输入端的噪声。

    此外、ADC 的输入值不会超过 VDD。

    我的问题是该引脚上的噪声是否会导致任何问题。

    谢谢!
    Vignesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    ADC 输入信号上的噪声可显著影响计算、具体取决于噪声的严重程度。 噪声会在输入信号上引入不必要的变化、导致 ADC 转换不能准确表示真实信号的值。 这可能导致精度降低。

    谢谢!
    Susmitha