This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:评估套件用户指南

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457978/tms320f28379d-user-guide-of-evaluation-kit

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 TMDSCNCD28379D

工具与软件:

您好!

我想使用控制卡的 CAN 引脚、因此我需要知道集线站上需要连接的引脚。

我已将 MicroUSB 电缆连接到 A. 控制卡的 J1和其他 microUSB 电缆连接到 J8。 集线站还需要使用 microUSB 进行连接。  

我正在查找集线站[R4.1]和控制卡 R1.3 F2837x 的用户指南。


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要使用 CANRXB (GPIO7)、CANTXB (GPIO6)、我正在查找可满足此目的的集线站引脚编号。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    F28379D 控制卡的原理图位于 C2000Ware 安装文件夹:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_03_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3\TMDSCNCD28379D_180cCARD_pinout_R1_3.pdf

    180引脚连接器的引脚排列为:

    e2e.ti.com/.../5807.TMDSCNCD28379D_5F00_180cCARD_5F00_pinout_5F00_R1_5F00_3.pdf

    坞站的原理图位于:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_03_00_00\boards\ExperimenterKits

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO-06 --> 168-HSEC 接头的引脚54

    GPIO-07 --> 168-HSEC 接头的引脚56

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    感谢您的响应。 集线站[R4.1]有176个接头、其中  C:\ti\c2000\C2000Ware_5_03_00_00\boards\ExperimenterKits\C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\boards\ExperimenterKits\DockingStation_HSEC_120or180pin\R4_1\controlCARDDockingStationR4_1_SCH.pdf 显示180 引脚的接头、
    1.我不确定是否参考了正确的 pdf

    控制卡 pdf 原理图显示 GPIO 6和7用于 PWM  

    请协助、另请 分享控制卡 R1.3的 CAN 示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从原理图中可以看出、集线站(R4.1)具有180引脚接头、F28379D 控制卡上的接头也具有180引脚。

    GPIO-06/07可用作 CANTXB/CANRXB、ePWM、eQEP 等  

    可为 CAN 配置 GPIO-06和 GPIO-07:

    GPIO_setPinConfig (GPIO_6_CANTXB);
    GPIO_setPinConfig (GPIO_7_CANRXB);