This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:开发 EtherCAT 历史记录 CPU1 Echoback

Guru**** 2804595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456316/tms320f28p650dk-developing-ethercat-history-cpu1-echoback

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

从现在到10、CCS 代码被导入 DSP、当 DSP 运行时会显示一条错误消息。 错误图片如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您描述的问题简单地说、它找不到要加载的程序。 在尝试调试构建失败(且未生成可执行文件(*。out)的工程时、通常会发生这种情况。 您能否尝试编译工程并 确认程序已成功编译?

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的程序在 CCS 上运行、加载(*。out)文件、我的程序是在 CCS 工具中根据指南生成的以加入相应进程、无错误运行、我有一个问题:执行此操作后、代码仍然需要更改、如何更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好专家,如果我想用28p65 EtherCAT 作为下一台机器,上层计算机 QT ,我应该使用官方的哪个流程,什么是网络连接,如何实现,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nie、

    这位专家到明天都不在办公室、对延误的答复表示歉意。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nie:

    您是否想知道在加载程序后如何更新它? 您必须像以前一样对新的*。out 文件进行重新编程(更改后)。  

    我将致电 EtherCAT 专家来解答您的另一个疑问。

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nie:

    如果我想使用28p65 EtherCAT 作为下一台机器,上层计算机 QT ,我应该使用官方的哪个流程,什么是网络连接,如何实现,

    如果您没有任何特定于 CCS 的其他问题、您可以 在新的 E2E 主题中重新阐明此问题、以便分配给相关专家来解决该问题吗?

    此致!

    Matt