This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:从 TMS320F28377x 迁移至 TMS320F28P550Sx

Guru**** 2616255 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1458567/tms320f28p550sj-migration-from-tms320f28377x-to-tms320f28p550sx

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377SC2000WARE

工具与软件:

您好!
我需要将 TMS320F28377S 目标的 Matlab Embedded Coder 手动生成和自动生成的 C 源代码迁移到 TMS320F38P550目标。
我 想知道继续的最佳方式。 我的问题是:

*是否有 迁移 文档或其他支持?
* TMS320F28P550目标是否有支持包或 Blockset?

感谢你的帮助。
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、您好!

    无法在这两个器件之间自动或直接转换代码、但通常这些模块在寄存器结构中具有某种兼容性。  不过、尽管如此、F28377S 比刚刚发布为生产的 F28P550旧得多。  寄存器定义会发生重大变化。  C 代码将保持不变、但寄存器的标头必须特定于器件。

    我建议您查看 TI.com 中的 C2000Ware 和相关示例。  API 驱动程序(位于 driverlib 目录中)通常具有相同的函数名称和参数。  特定于寄存器的更改由器件标头处理。  这可能是开始迁移的好方法。

    TI.com 中还提供了 C2000迁移工具。  UI 将要求您了解这两个器件的器件和 C2000Ware 版本(从和迁移到)。  单击"Generate"按钮后、将生成几个文件、它将突出显示寄存器字段/名称和 driverlib 函数的差异。  这可能是一个很好的尝试的工具。  输出将不会提供迁移的软件、但通过枚举的差异、您将收到通知、说明需要特别注意哪些寄存器进行了更改。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 MATLAB 相关问题的回答:

    1. MATLAB C2000 Blockset - C2000 Microcontroller Blockset - MATLAB 已提供对 F28P55x 的支持
    2. 将 F28377S 的代码块替换为 F28P55x 的代码块、即可手动完成移植。 对于这两个器件共有的块、无需更改。

    - AD