This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:无法使用 C2Prog 通过 RS232进行写入

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1458357/tms320f2808-unable-to-write-via-rs232-using-c2prog

器件型号:TMS320F2808

工具与软件:

大家好!

我对 C2prog 设置有疑问。
我想通过 RS232使用 C2Prog 写入 F2808、但失败了。

1、C2Prog 通过晶振(16.3840MHz 或16.5888MHz)直接与 XCLKIN (引脚90)相连。
2、SCI-A 引导模式用于启动。
3 μ s (、CCS 的.out 文件输出)
4、尝试了所有频率、因为没有16MHz 选项。
只有在24MHz 时、它才进入第1阶段的连接、然后过程中止。

在其他频率、我收到自动波特失败。

是否有办法在16MHz 上设置它?
还有其他解决方案吗?

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    C2Prog 支持通过 SCI 回流2808器件。 我会将此问题转发给 C2Prog 所有者、以获取更多信息。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ito、

    由于 F2808 MCU 没有内部时钟、因此这些器件的编程需要针对特定的外部振荡器频率配置闪存内核。

    很遗憾、C2Prog 未随附16 MHz 内核。 但我们可以免费生成这样的配置。 如果您有兴趣、请  直接发送电子邮件至 info@codeskin.com。

    此致、

    相位差