This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:MCAN 功能

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1458699/tms320f2800157-q1-mcan-function

器件型号:TMS320F2800157-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

有时、在上电过程中、MCAN 外设级中断被启用、并且外设中断标志被定位、并且 PIE 中断被启用、但相应的 PIEACK 中断标志未设置。 代码状态:

 bMCAN 已在引导中完成初始化过程、跳转到应用后、在应用初始化时不会初始化 MCANSS_EOI 并将其清除;如果操作丢失、则总线上有数据包、它是否可能导致外设中断在接收到数据包时不触发外设中断?

非常感谢!  

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    通常、当器件处于启动和引导过程中并且 CAN 总线上已经存在帧时、就会发生这种情况。  通常、CAN 收发器具有待机引脚、因此、如果 F2800157尚未准备就绪、则 CAN 收发器将处于待机模式、并且在引导序列完成时、F2800157的 GPIO 将收发器的待机引脚驱动至有效状态、从而允许器件开始 CAN 通信。  这是您可以实现的吗?

    此致、

    Joseph