This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C-Q1:未使用的 GPIO 是否需要在应用代码中启用上拉电阻?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457201/tms320f280025c-q1-is-unused-gpio-need-to-enable-pull-up-in-application-code

器件型号:TMS320F280025C-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的专家:

在我们的 RTM 中、显示需要通过以下方式配置 GPIO:

对于未使用的 GPIO、我们需要在初始化器件时启用上拉、因为如果我们没有外部上拉或下拉电路、那么复位后所有有界 GPIO 都是禁用上拉默认设置、对吧? 但在我们的 SDK 演示中、我们没有这样做。  

2.对于使用的 GPIO、我们应该按照以下步骤配置 GPIO、对吗? 我注意到第二步是可选的。 根据我的理解、如果我们需要使用此 GPIO、我们将选择其功能、但在选择功能之前、我们是否需要启用上拉? 如果我们不上拉、会有什么风险?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Shuqing、

    有。 您还可以查看数据表中的"未使用引脚的连接"表、以查看未使用引脚的选项并找到更适合您的需求的方案。 如果使用 SysConfig 进行引脚复用和代码生成、它将在 GPIO 初始化期间自动处理此情况。

    此致、

    Masoud