This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:技术参考文档:SCI 架构图错误

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1447850/tms320f280039c-tech-ref-document-error-in-sci-architecture-drawing

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于某种原因、当我添加.png 图像时、我的文本被丢弃。 这是"应该" 与该图像一起去的文本:

    --------------------------------------------------------

    我想我在280039技术参考指南的 SCI 架构图中发现了一个错误。

    图25-2显示了 SCIFFTX.14连接到 TX FIFO 控制和 RX FIFO 控制的一条线。 TX 和 RX 都具有用于独立控制的分立式寄存器。 RX 应显示为 SCIFFRX、并且连接 TX 与 RX 的线路应分开。

    请参阅此帖子随附的标记图。

    如果我不正确,请说明为什么,因为这将意味着我是误解的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经循环来自团队的相关专家、请期待第二天左右回复。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图是正确的。 它说 SCIFFTX 寄存器中的位14启用 FIFO 模式增强。 RX 和 TX FIFO 都是如此。