This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28023:Reg.:当我们应用加载时、我们无法调试代码

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1458582/tms320f28023-reg-when-we-apply-load-then-we-cant-debugged-code

器件型号:TMS320F28023

工具与软件:

尊敬的先生:

我们目前正在研究空调,

如果我们在未应用的情况下刷写代码、加载代码闪存、但我们应用加载、则无法将代码刷写到 MCU 中。

在这里我们观察到在 RST 和3.3V 电源线上增加了一些噪声。

请找到以下副本、供您参考

.e2e.ti.com/.../VOEPL_5F00_ODU_5F00_Project_5F00_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否在对闪存进行编程时捕获了您提供的波形? 它显示了大量噪声。

    区别在于、三相压缩机电机已连接至您的电路板、而不是未连接且电机未运行? 没有其他差异? 编程期间、IPM 的 PWM 是否保持低电平/关闭?

    此致!

    Kevin