This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377DGWTEP 需要备选器件建议

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1454257/tms320f28377d-alternative-part-suggestion-required-for-tms320f28377dgwtep

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

我能否获得与当前器件型号 TMS320F28377DGWTEP (BGA-337封装)相似的无铅成分组件? 或者任何引脚兼容的其它器件型号可用吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家将在1月之前不在办公室,请期待得到回复。  

    此致、

    Ben Collier   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    替代方案是标准目录器件 https://www.ti.com/product/TMS320F28379D-Q1/part-details/TMS320F28379DZWTQR ZWT 封装符合 RoHS 标准并且与上述的 GWT 兼容。

    此封装没有 EP 型号、但我列出的 Q100器件将靠近。  较大的差异在于其额定温度仅为-40°C、不含金键合线。  还有其他增量、主要与 EP 与非 EP 上的生产流程相关、希望这有所帮助。

    此致!

    Matthew