This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:f28p55上的 tformat 开发问题

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453256/tms320f28p550sj-issue-of-tformat-development-on-f28p55

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户希望 在 f28p55上开发 tformat 函数。  28p65的 tformat 库是否可用于28p55  

谢谢!
LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo

    我认为这应该可行、我认为 T-format 库的唯一硬性要求是 CLB 模块、该模块的 F28P55有2个逻辑块。  需要注意的唯一问题是这些器件之间的系统时钟差异、F28P65是200MHz、而 F28P55是150MHz。   

    如果这是您要找的、请告诉我。

    此致!

    Matthew