This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:对齐消隐窗口的功能是什么"#39"?

Guru**** 2927890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456978/tms320f280049c-q1-what-s-the-function-of-aligned-blanking-window

器件型号:TMS320F280049C-Q1

工具与软件:

您好!

我在消隐窗口时序图中找到了对齐函数、但我找不到它的任何说明、能否对其功能及其用例进行一些说明? 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有关此主题的专家将在下周结束工作、请期待我们的延迟回复。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Echo

    这些只是其他开发人员遇到的各种边缘情况的示例,或者质疑如果(n+1)的偏移与 window(n)对齐会发生什么情况。

    我不知道有任何使用该情形的实际用例、但如果您遇到过这种情况、我很高兴知道。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    所以当 (n+1)的偏移量与 window(n)对齐时, 窗口(n+1)会发生什么情况? 我认为 窗口(n+1)的上升沿应该是 偏移(n+1)的结尾,这是图片中的对齐点,但我看到 窗口(n+1)有一个移位相位...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Echo

    我会和我的团队再次确认这个波形。 请等待几天时间来确认这一点。

    此致!

    Ryan Ma