This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280039C:TMDSHSECDOCK 的5V 电源

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1458558/tmdscncd280039c-5-v-supply-for-tmdshsecdock

器件型号:TMDSCNCD280039C

工具与软件:

您好!

 

依据 TMS320F280039C controlCARD 信息指南

 

可提供外部5V 电源、为 F280039C 器件供电。

 

您能否提供5V 电源的规格?

 

您是否有推荐的5V 电源产品可用于 TMDSHSECDOCK 子卡| TI.comTMDSCNCD280039C 子卡| TI.com

 

谢谢!

Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主器件 在3.3V 时的最大功耗为~μ A 120mA。

    我通常推荐500mA @ 5V 的电源、该电源可以轻松覆盖板上的任何额外电路(非常小)。 不过、更高的电流供电能力不会带来任何影响。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 计划订购 Phihong PSAC05R-050 (P)-R-C2 + Phihong RPBAG。