工具与软件:
大家好、团队成员:
我尝试帮助客户了解如何在 CPU1和 CPU2之间使用共享外设 ePWM。 我使用 CCS 20.0.0运行示例 dma_ex1_shared_Periph。
1) 1)我不确定加载程序的顺序?
我已经启动了无工程调试、并连接到 C28xx_CPU2并加载了 dma_ex1_shared_periph_cpu2.out
我已将 dma_ex1_shared_periph_cpu1.out 加载到 C28xx_CPU1
但是、我获得的输出只有一个恒定的 ePWM 输出、如下所示:

2) 2)此外、哪个 CPU 控制将新 CMpValue 加载到 ePWM 中?
我找不到调用该变量的 EPWM_setCounterCompareValue。
感谢团队!