This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:是否需要为电机故障检测边缘 AI 模型和问题提供有故障的电机?

Guru**** 2614365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1459125/tms320f28p550sj-do-i-need-to-provide-a-faulty-motor-for-the-motor-fault-detection-edge-ai-model

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

大家好!

我正在使用 Efge AI 创建电机故障检测模型。

如果客户想要检测下图所示的故障模式、


我是否必须为每个故障模式提供电机?
我正在进行演示、电机正常、但没有出现故障的电机。
我认为开发成本很高、但是是否有办法在电机不出现故障的情况下开发电机?
例如、如果我们使用 TI 制作的故障电机模型、准确度会如何?
请告诉我您的意见。

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    是的、使用基于 AI 的故障分类方法时、AI 模型必须根据您希望模型("机器")告诉您的类别数量(本例中的轴承状况数量)来训练数据、这意味着您还需要故障轴承的数据。

    AI 模型高度依赖于数据、因此对于不同的系统、 可能需要使用系统的数据对模型进行训练、才能实现相同的精度性能。 通过这种方式、模型的参数将被更新 以用于自定义系统。  

    谢谢!

    嘉兴市