This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:LAUNCHXL-F28379D + BOOSTXL-DRV8305EVM + MATLAB+电机控制

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-DRV8305EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1460466/launchxl-f28379d-launchxl-f28379d-boostxl-drv8305evm-matlab-motor-control

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8305EVM

工具与软件:

我正在尝试 将 LAUNCHXL-F28379D 与 BOOSTXL-DRV8305EVM 设置。 我将使用 MATLAB 进一步连接它并控制电机。  

有人可以帮助我解决跳线连接问题吗、我不确定要移除哪一个跳线。 我在线阅读了多个文档、对哪一个是正确的有点困惑。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 Matlab 示例文档中找到详细的设置说明。