This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:PSU 模块热插拔时、它是否会影响其他从机模块与主机的正常通信?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1458936/tms320f280039c-when-the-psu-module-is-hot-swapped-will-it-affect-the-normal-communication-of-other-slave-modules-with-host

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

尊敬的专家:

我在这里询问我的客户。

客户开发了 PSU 产品并使用 PMBus 与主机通信。 热插拔模块时、PMBus_SCL/SDA 引脚会在模块 DSP F280039C 上电之前将 SCL/SDA 引脚电平钳位到大约1V、然后 SCL 引脚电平将 PMBus 总线电平钳位到大约1V、从而影响其他从模块 PMBus 和主机之间的正常通信。 因此、 其他从模块 PMBus 将向主机报告 SCL 低电平超时错误。  客户希望在热插拔模块 DSP 建立电源之前、SCL 电平和 SDA 电平不受影响。 我们是否有内部措施或规避措施来完成 PMBus 热插拔功能? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的绍兴市:

    感谢您的耐心。 我会在获得更多信息后立即向您提供最新信息。

    此致、

    哈迪