This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:生成错误:资源不在.meta 文件夹下:/boards/TMDSCNCD28388D.syscfg.json

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CCSTUDIO, TMDSCNCD28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1459603/tmdscncd28388d-build-error-resource-not-under-a-meta-folder-boards-tmdscncd28388d-syscfg-json

器件型号:TMDSCNCD28388D
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio、SysConfig、 C2000WARE

工具与软件:

大家好!

我刚开始使用 CCStudio 开发 DSP 软件。 我目前使用的是 TMDSCNCD28388D (此电路板完全新)。
我使用的是12.8.1版本。 1版本 CCStudio 和1.22.0版本。 功能。

我遇到的问题是、我尝试使用示例代码 led_ex 1_blinky -来熟悉该系统、但系统构建失败。  

该错误如下所示:

****为 led_ex1_blinky 项目构建配置 cpu1_RAM ****

"C:\\ti\\ccs1281\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 24 all -O

构建文件:"../led_ex1_blinky.syscfg"
调用:SysConfig
"C:/ti/ccs1281/ccs/utils/sysconfig_1.21.0/sysconfig_cli.bat --script /Users/DESKTOP-PC/workspace_v12/led_ex1_blinky/led_ex1_blinky.syscfg "C:ccsfg"-o "syscfg"-s "C:/ti/C2000Ware_5_04_00_00/.metadata/sdk.json --compiler ccs

用法:
CLI [-o.

][-s ][-u ][-b. ][-d. ][-p. ][-r ][--treatWarningsAsErrors][--quiet -q]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请分享您在项目中指定的 SysConfig 选项

    此致

    Siddharth