This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:tidm_DC_DC_BUCK

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, SFRA, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1459765/launchxl-f280049c-tidm_dc_dc_buck

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARESFRASysConfig

工具与软件:

专家们、您好!

将  tidm_DC_DC_BUCK 工程导入 CCS 后、无法生成。

请帮助我不是软件专家。

非常感谢。

Code Composer Studio 版本:12.8.1.00005

SDK: C2000 Ware_Digital 451_SDK_5_04_00_00

Launchxl-F280049C 控制器卡

消息:

****项目 BUCK_F28004x 的配置版本****

"C:\\ti\\ccs1250\\ccs\\utils\\bin\gmake"-k -j 16 all -O

gmake:***没有规则使目标'buck.obj'、需要'all'。
gmake:***没有规则使目标'buck_hal.obj'、需要'all'。
gmake:***没有规则使目标'buck_main.obj'成为'All'所需的目标。
gmake:***没有规则使目标'device/device.obj'成为'all'所需的目标。
gmake:***没有设置目标'device/f28004x_codestartbranch.obj'的规则、这是'All'所需的。
gmake:***没有规则设定'all'所需的目标'libraries/DCL/DCL_DF22_L2L3.obj'。
gmake:***没有规则设定'libraries/DCL/DCL_CLAP_L1.obj'为'all'所需的目标。
gmake:***没有规则使目标'libraries/DCL/DCL_error.obj'成为'all'所需的目标。
gmake:***没有规则使目标'libraries/sfra/sfra_gui_scicomms_driverlib.obj'成为'all'所需的目标。
gmake:由于错误、未重制目标"all"。

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoltan:

    您是否已通过 Resource Explorer 获得此软件包?  您能否尝试从工作区删除该工程并再次尝试导入该工程。

    我能够下载 SDK 并在我的工作区中导入工程。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino、

    感谢您的回答。

    是从 Resource Explorer 导入的、是的、是的、我已经尝试从工作区磁盘区域删除完整项目、然后再次导入。

    我认为、下一步我将卸载整个 TI 生态系统并重新安装。 使用其中的 SysConfig 时会发生另一件奇怪的事情。

    我尝试为 F280049C 演示板导入和构建最简单的测试软件(LED 闪烁)。 有两种类型。 1.与 DriverLib 结合2. 使用 syscfg

    驱动程序构建正常工作、而 syscfg 工程构建正常工作。

    出现以下错误。

    这些行为可能与包含 SysConfig 的 Buck 项目有关。

    我将告诉您重新安装的结果。

    祝你度过美好的一天!

    Zoltan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino、

    重新安装 CCS、SysConfig 和 SDK 后。 它在工作。 我现在将结束该主题帖。