This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280038C-Q1:TMS320F280038C-Q1 - HWbist 和 NMI

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456751/tms320f280038c-q1-tms320f280038c-q1---hwbist-and-nmi

器件型号:TMS320F280038C-Q1
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

大家好、

我在检查 TI C2000库示例之后创建了该线程、然后我编写该线程以询问大家我想知道的内容。

我将实现 NMI 和 HW BIST。

我想知道 有关 如何测试 NMI 和 HW BIST 的详细指南。

而且、我必须要修改吗  28003x_generic_flash_lnk.cmd 文件以实施 NMI 和 HW BIST?

请提前帮助我并感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、HWBIST 示例工程可以在 C2000Ware C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\libraries\diagnostic\f28003x\examples\test_application  的目录中找到。此示例以及应用手册 www.ti.com/.../spraca7a.pdf 应该会提供将 HWBIST 集成到代码库中所需的信息。

    该应用手册还提供了一些有关将 NMI 与 HWBIST 集成以及如何在运行时处理 NMI 的信息。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew。

    首先、感谢您的答复。

    但我 对 HWBIST 和 NMI 有一些疑问。

    我真的想知道应该如何针对 HW BIST 进行测试。

    如上所述、我已经找到了在撰写本线程之前您告诉我的文档和示例。

    但是、没有关于如何测试 HWBIST 和 NMI 的一些详细信息。

    此外、我不需要知道我是否应该更新 28003x_generic_flash_lnk.cmd 文件来实现 NMI。

    我不想花时间问你们重复的问题。

    如果你们为我的查询提供了一些详细信息、我将不胜感激。

    提前感谢您。