This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:F28P65x LaunchPad 问题

Guru**** 2614525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1454693/tms320f28p659dk-q1-f28p65x-launchpad-questions

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1

工具与软件:

我在 F28P65x LaunchPad 上测试 epwm_ex17_diode_emulation 示例项目、有以下问题。
1.设置 DECTL。 使能位为1、发现此位未在 EPWMTRIPOUT 事件上清除。 即 DECTL。 是否可通过 EPWMTRIPOUT 事件清除使能位?
2.如果两者都是 DECTL。 ENABLE 和 DECTL。 当我修改 DECTL 时、模式位为1。 使能位从1更改为0、将 DESTS。 是否会自动清除 DEACTIVE 位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yufeng、

    该示例不会从 tripzone 子模块设置 EPWMxTRIPOUT。 说明中的注释指出在 TRIPOUT 信号上清除启用。

    请参见下面的电路:


    DECTL。 模式如果设置为1、这意味着软件需要清除锁存状态、如果您需要在每次同步事件时清除、请选择模式位为0。

    谢谢