This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:TMS320F280037C、GUI Composer 独立应用无法连接到目标

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280037C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1454642/tms320f280037c-tms320f280037c-gui-composer-stand-alone-app-fail-to-connect-to-target

器件型号:TMS320F280037C

工具与软件:

您好、TI 团队。  

我正在处理一个使用 F280037C 的项目。
我创建了一个在 CCS 中使用的 GUI 编写器文件-它按预期工作。  
当我尝试使用一个独立的应用程序时 ,我收到这个错误:无法选择 TMS320F280037C 器件。

GUI Composer Stans alone 文件置于以下文件夹中:  
C:\Users\user1\guicomposer\runtime\gcruntime.v13\

我是谁?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用哪个版本的 GUI Composer? 是否可以共享您的 GC 项目和独立应用程序?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅随附的图。  

    CCS 桌面视图:我下载文件并将其复制到以下路径: C:\ti\ccs1281\ccs\eclipse\dropins-gc、它按预期工作。  

    独立应用程序:  我下载文件并将其复制到以下路径: C:\Users\Barak.h\guicomposer\runtime\gcruntime.v13。  
    运行启动器应用文件后、GUI 应用会启动、但无法连接到 F280049C 目标。  

    感谢您的支持。  

    e2e.ti.com/.../Gui-composer-files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供 GC 项目。 请注意,这是假日季,所以办公室关闭了几天。 因此、直到新的一年、才能获得全面的分析和响应。

    谢谢你

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队

    您可以帮助解决此问题吗?

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴拉克-当我有目标时、我明天会更仔细地看一下。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在使用 PWM_V1_GUI_V4_SA 工程和我的 F280049C LaunchPad 时重现该问题。 在线 GC 设计师工作良好。 当我导出到独立应用并尝试运行时、连接失败。 我将进行进一步的工程调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barak:  

    在联机和脱机之间生成 ccxml (即目标配置文件)的方式似乎有所不同。 解决此问题的最快方法是提供自定义.ccxml、而不是依赖于自动生成。  

    以下是有关如何在在线 GC Designer 中执行此操作的链接:  4.2.目标编程- GUI Composer 入门 专门 第4.2.3.3节。 XDS 通信配置

    我还附加了用于离线测试用例的 ccxml 文件。 您可以将其复制到  C:\Users\Barak.h\guicomposer\runtime\gcruntime.v13\PWM_V1_GUI_V4_SA\target 目录、并且您的应用应连接到280049 LaunchPad。 请勿修改文件名、因为基础设施会寻找该特定文件来覆盖 CCXML 生成。  

    此特定 LaunchPad 需要 cJTAG 设置、该设置在离线情况下未设置。  

    e2e.ti.com/.../3173.target_5F00_config.ccxml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E2E 基础设施似乎已上传了修改文件名的 CCXML。 它应该是"target_config.ccxml"

    Martin