This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:CCS20.0.1版本、程序加载激活方法

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1459675/tms320f280039c-ccs20-0-1-version-program-load-active-method

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

我正在尝试加载一个程序、您能告诉我如何在 CCS20.0.1版本中激活它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了将程序加载到器件中、您可以右键点击工程并选择 Debug Project (F5)。 您还可以 从顶部工具栏中的"Run"->"Debug Project"中进行选择、以选择 LOAD 和 START 执行。  

    您还可以导航到 CCS 中的调试视图、方法是选择左侧面板中的"Play"按钮、并在左上角的下拉选项中选择所需的项目。  

    以下是 CCS Theia 入门 YouTube 系列: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3NIKJ0FKtw480Wt6hBYXoxNfB7KfUH3L 

    此致、

    Ozino