This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:SYSCLK

Guru**** 2614365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456603/tms320f2800156-q1-sysclk

器件型号:TMS320F2800156-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

为什么 SYSCLK 在00156中仅限100MHz、而157为120MHz? 如果还将其设置为120MHz、它将产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家目前不在。 请等待7-8天的回复。

    此致、
    Divyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、请参阅数据表中的器件比较表、了解这些器件的定义。

    这是最大 CPU 频率。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果还将其设置为120MHz、它将产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个非常普遍的问题-不确定你的意思是什么影响?

    根据您正在运行的应用程序、CPU 执行频率会发生变化、因此相应的控制环路频率也会发生类似的变化。您的外设也会运行 CPU SYSCLK、后者是外设的时钟源
    有关更多详细信息、请参阅技术参考手册的时钟部分

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果还将其设置为120MHz (最大值为100Mhz)、那么此设置有什么风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    不应违反时钟的最大频率、会导致意外行为。 该器件还仅针对最大额定频率进行了测试

    谢谢