This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:F29H85X-C2000-EVM:SOM 微控制器论坛

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1454056/re-f29h85x-som-evm-c2000-microcontrollers-forum

尊敬的  Aishwarya:

我想知道为什么 当我操作64位 xA 寄存器时程序会报告错误、但32位寄存器播放良好。 希望您能回答。

此致、

Zihao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zihao,

    您看到的错误是什么?

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在这部分代码中、我之前使用了64位 XA 和 XD 寄存器、当程序运行到这里时、它会报告错误。  将 XA\XD 替换为 A\D 后

    该程序运行良好。

    现在程序运行到此处报告错误、什么原因可能导致这种情况。

    在我单击"记住我的选择"后、我在哪里可以找到此界面。

    此致、

    Zihao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 优化1下,项目将使用64位 XA/XD 寄存器构建,操作 XD 后,项目报告错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zihao:

    报告的错误是什么? 您是否可以按照 SDK 示例中所示设置 NMI ISR、并监视错误聚合器寄存器以查看报告的内容?

    谢谢