This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-XA-EVM SOM:如何正确操作64位寄存器(如 XA/XD)?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1459928/f29h85x-som-evm-how-to-operate-64-bit-registers-like-xa-xd-correctly

器件型号:F29H85X-EVM SOM

工具与软件:

您好!

我的工程只能在优化级别0下正常调试。当 优化设置为级别1或更高 时、操作64位寄存器的指令将出现在生成的汇编文件中、执行  操作64位 XD 寄存器的指令时、我的工程将出错。

谢谢!

Zihao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zihao:

    "你说什么?  

    Unknown 说:
    执行 针对 操作64位 XD 寄存器的指令时、我的项目将出错。

    到底发生了什么? 您能否监视 XRSn 并查看设备是否复位?

    您正在执行什么操作? 您是否为运行 NMI ISR 的 CPU 设置了 NMI ISR? 请查看有关如何设置 NMI ISR 的 SDK 示例

    谢谢