This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:BQ79600

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1460245/launchxl-f28p65x-bq79600

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

你好  

我们正在尝试将  LAUNCHXL-F28P65X 与 BQ 79600连接、对于任何可用的示例代码或项目、都可以通过 SPI 进行通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabareenadh:

    我们有 C2000WARE 示例、用于展示 MCU 之间或 MCU 与 EEPROM 之间的 SPI 通信。 请针对您的特定应用修改这些。 如果您在实施 SPI 流程时有任何特殊问题、我们可以为您提供帮助!

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tnank 你...