This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:DX 内存分配给 CPU 2

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457720/tms320f28p659dk-q1-dx-memory-allocation-to-cpu-2

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1

工具与软件:

数据表显示我需要使用  MCUCNF1 将 Dx 内存分配给 CPU 1或2。

但处处都声称特定的寄存器是设置锁步条件(第328页顶部:用于器件上锁步功能的 MCU 配置寄存器)

另外、在手册(https://www.ti.com/lit/ug/spruiz1b/spruiz1b.pdf?ts = 1736127458001)的第328页中、指明这些是只读位。

那么、如何将这些存储器分配给 CPU 2呢?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但处处都声称特定的寄存器是设置锁步条件(第328页顶部:用于器件上锁步功能的 MCU 配置寄存器)

    另外、在手册(https://www.ti.com/lit/ug/spruiz1b/spruiz1b.pdf?ts = 1736127458001)的第328页中、指明这些是只读位。

    [报价]

    我想这里有一些问题。 让 我来检查一下、然后返回给您。  

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要更正文档。 这些位是 R/W、说明也需要更新。 我们将在下一个版本中对其进行更新。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。