This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:并行通信接口

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1459072/tms320f28p650dh-parallel-communication-interface

器件型号:TMS320F28P650DH

工具与软件:

大家好、专家、我想在 DSP-F28P65上添加高速通信、外部芯片需要并行端口通信、请告诉我并行端口通信的信息和历史记录

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此器件上、我们只有 EMIF 接口作为并行端口。 在某个器件上、我们有另一个并行端口(uPP)、但该端口用于非常具体的最终用例、因此我们没有将其转发到未来的器件。  

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、专家、由于我们的项目引脚受限、我首先会调查芯片中其余的 IO 端口资源、这就是我的调查;

    我只是想使用并行端口通信来传输数据、可以不可以问问对应于红框变量的 GPIO 引脚的功能、至少可以使用多少个? 蓝色框是与此外设引脚冲突的 GPIO 端口多路复用引脚。 必需的蓝色框引脚

    我的最终目标是使用 EMIF 传输数据、我想参考最少引脚数量、您知道如何确定最少引脚数量吗?

    此 EMIF 实现的并行端口通信的最大传输速度是多少? 我在芯片数据手册中没有看到它。 哪些因素会影响此最大传输速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关该接口和用法的更多详细信息、请参阅此应用手册。

    此外、如果您使用异步接口、则不需要蓝框信号。

    此致、

    Vivek Singh