This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:关于 F2800156QPNQ1内核电源选项的阐释

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457805/tms320f2800156-q1-clarification-on-core-power-supply-options-for-f2800156qpnq1

器件型号:TMS320F2800156-Q1

工具与软件:

您好!

我使用的是 F2800156QPNQ1 微控制器上运行、并且希望获得有关它的内核电源(VDD)电源选项的说明。

在中 F2800x C2000 实时 MCU 系列硬件设计指南 、其中提到:

  • 对于 F28003x/4x、1.2V 内核电源可使用片上 LDO 生成或从外部提供。
  • 对于 F28002x、1.2V 完全由片上 LDO 提供。

但是、没有明确提及 F28001x 系列(包括我的器件(F2800156QPNQ1)是同时支持内部 LDO 和外部1.2V 电源选项、还是仅支持内部 LDO。

您能否确认 F2800156QPNQ1是否允许使用这两个选项、或者是否仅限于使用内部 LDO 来提供内核电源(VDD)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

    感谢您的耐心。

    F2800156QPNQ1 支持外部和内部 VREG。

    此致、

    哈迪