This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:用于28P65的 FSI 高速串行端口互连 PHY 是否可行?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1459752/tms320f28p650dh-is-the-fsi-high-speed-serial-port-interconnection-phy-for-28p65-feasible

器件型号:TMS320F28P650DH

工具与软件:

您好、专家、28P65的 FSI 高速串行端口对接 PHY 是否可行? 如果可以对接、是否有技术解决方案? 如果可以停靠、则可以达到最大速度

28P65 FSI 高速串行端口的最大速度是多少? 我在数据表中没有找到该信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nie:

    FSI 接口本身并不包括标准化的外部 PHY 层。 但是、如果长距离通信需要额外的隔离、它可以与外部物理收发器(例如 LVDS-485、RS)对接。

    这是 TMDSFSIADAPEVM 子卡| TI.com 与 EVM 之间的链接。  该 FSI 适配器板支持有关隔离电源偏置、数字隔离和收发器(高速 LVDS 和中速 RS485)的若干板载参考解决方案

    有关更多详细信息、请参阅上述链接中的用户指南。

    Unknown 说:
    28P65 FSI 高速串行端口的最大速度是多少? [报价]

     200Mbps

    谢谢!

    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、专家、如果我 想使用 FSI(高速 LVDS )与 PC 进行数据传输、可以实现吗? 是否有技术解决方案? FSI 中速(RS485)的最大速度是多少?文档在哪里? 感谢您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nie:

    如前所述、请参阅此 FSI 适配器板用户指南。 本指南还将介绍这些连接。

    此 EVM 上集成了 LVDS 或 RS485收发器。

    谢谢!
    Susmitha