This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:C2000ware -具有窗口化的 FFT 示例

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1460052/tms320f28p550sj-c2000ware---example-for-fft-with-windowing

器件型号:TMS320F28P550SJ
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

团队、
多篇 E2E 博文在 C2000Ware 中提到了窗口化 FFT 示例:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/851740/ccs-tms320f28379d-the-fft-adc-window
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/855349/ccs-tms320f28379d-the-fft-adc-window-applied-for-square-wave

我在 C2000ware 文档中找不到适用于 F28P55的特定示例:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AMDuaK8SS0odWIo37bFN3A__C2000WARE__1kRFgrO__LATEST

您能告诉我一个可以直接在 LP 卡上运行的 F28P55的窗口化 FFT 示例吗?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    我们不提供所有器件的示例、有时需要根据需要移植这些示例。

    谢谢!

    SIRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:
    谢谢!
    您能告诉我最新 C2000Ware 中提供的窗口化 FFT 示例吗?
    提前感谢、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\libraries\dsp\FPU\c28\examples\FFT