This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:无法从 C2000文件夹导入项目

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1460564/launchxl-f28379d-importing-projects-from-c2000-folder-is-not-working

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

CCS 20.0.1

导入项目... 产生"未解析"的工程源文件。 对于我尝试导入的所有示例工程、都重复此步骤。 相关 COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR

Explorer 视图会在工程中的每个文件旁边添加红色的"unresolved"字样。

Ex 构建输出


[0]****项目示例28379D_LaunchPad 的配置 CPU1_Flash 构建****
[1]"C:\\ti\\ccs2001\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k all

[2]gmake:***没有制作目标'C:/ti/ccs2001/ccs/eclipse/COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR/device_support/f2837xd/examples/cpu1/launchxl_f28379d/cpu01/Example_F28379D_LaunchPadDemo.c 的规则、'Example_F28379D_LaunchPadDemo.obj'需要。
[3]gmake:***没有生成目标'C:/ti/ccs2001/ccs/eclipse/COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_Adc.c 的规则、'F2837xD_adc.obj'需要。
[4]gmake:***无规则设定目标'C:/ti/ccs2001/ccs/eclipse/COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_CodeStartBranch.asm、'F2837xD_CodeStartBranch.obj'所需。
[5]gmake:***没有生成目标'C:/ti/ccs2001/ccs/eclipse/COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_CpuTimers.c (F2837xD_CpuTimers.obj)所需的规则。
[6] gmake:***没有生成目标'C:/ti/ccs2001/ccs/eclipse/COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_DefaultISR.c 的规则、'F2837xD_DefaultISR.obj'需要。
[7] gmake:***没有生成目标'C:/ti/ccs2001/ccs/eclipse/COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR/device_support/f2837xd/headers/source/F2837xD_GlobalVariableDefs.c (F2837xD_GlobalVariableDefs.obj)所需的规则。
[8] gmake:***没有制作目标'C:/ti/ccs2001/ccs/eclipse/COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_Gpio.c 的规则、'F2837xD_gpio.obj'需要。
[9]gmake:***没有生成目标'C:/ti/ccs2001/ccs/eclipse/COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_PieCtrl.c ('F2837xD_PIECTRL.obj'需要)的规则。
[10]gmake:***没有制作目标'C:/ti/ccs2001/ccs/eclipse/COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_PieVect.c 的规则、'F2837xD_PieVect.obj'需要。
[11]gmake:***没有生成目标'C:/ti/ccs2001/ccs/eclipse/COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_Sci.c (F2837xD_Sci.obj)所需的规则。
[12]gmake:***没有生成目标'C:/ti/ccs2001/ccs/eclipse/COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_SysCtrl.c (F2837xD_SysCtrl.obj)所需的规则。
[13]gmake:***没有生成目标'C:/ti/ccs2001/ccs/eclipse/COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR/device_support/f2837xd/common/source/F2837xD_usDelay.asm 的规则、'F2837xD_usDelay.obj'需要。
[14]gmake:***没有规则使目标'C:Io.obj'/ti/ccs2001/ccs/eclipse/COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR/device_support/f2837xd/examples/cpu1/launchxl_f28379d/cpu01/sci_io.c 需要'sci_io.obj'。
[15]gmake:目标"全部"由于错误而未重制。
[16]****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    您是否使用最新版本的 C2000Ware 导入 CCS 工程? 似乎相对路径没有得到正确解析。 安装后是否对 C2000Ware 进行了任何修改? 您也可以尝试手动定义  COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR  正确的位置、并将其指向 C2000Ware 的安装目录

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 本周安装了 C2000Ware_5_04_00_00。 这个工具位于 c:\ti\C2000Ware_5_04_00_00\中

    我还 安装了 C2000Ware_4_02_00_00。 这个文件位于 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_02_00_00\中。 这是一段时间以前的情况。

    我没有对安装进行任何修改。

    下面是几个问题:  

    1.在哪里可以   COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR n 通常是定义的?

    2.您建议在项目属性中定义...确切地说在哪里?

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    右键点击工程并转至 Project Properties 即可访问这些变量。 然后前往 General > Variables。 应列出项目中使用的所有变量、您可以根据需要进行编辑。 如果需要、您还可以启用显示系统变量。

    此致、

    Peter