This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:LAUNCHXL-F28P65X

Guru**** 2811865 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, C2000WARE, SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1458066/launchxl-f28p65x-launchxl-f28p65x

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
主题中讨论的其他器件:CC3135C2000WARESIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

工具与软件:

您好!

我们正在致力于集成 WiFi 模块 CC3135 可以通过实现 F28P65X MCU 使用 TI 提供的以下 SDK:

  1. C2000Ware 5.04.00.00
  2. SimpleLink SDK WiFi 插件4.20.00.10

我们的目标是在 F28P65X MCU 和 CC3135 WiFi 模块之间建立通信。 但是、在集成过程中会遇到问题:

  • device.h来自的内部接头 C2000Ware 5.04.00.00 未与 SimpleLink SDK WiFi 插件正确链接(4.20.00.10)。

是否有人面临类似的问题或为此目的成功集成了这些 SDK?
非常感谢为解决此兼容性问题提供任何指导或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    请将 C2000Ware 和 SimpleLink SDK 视为单独的实体。  这些 SDK 的编写方式会存在差异、并且根本不能确保它们的兼容性。  您应该有 一个用于 F28P65x 的项目、另一个单独的项目用于 CC3135。  通常、对于这种配置、F28P65x 是控制器、CC3135是无线网络资源。  这两者之间的桥接器通常是 UART 或 SPI 等通信模块 、每个 SDK 都有标准驱动程序来处理这些通信协议、以确保两个器件之间的无缝通信。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    感谢您的答复。

    我们的要求是在单个工程中配置 F28P65x 控制器和 CC3135模块、并通过 SPI (MCU 到 Wi-Fi)建立通信。 为此、我们已经使用"C2000 (F28P65x)"SDK 和"SDK" SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 集成了以下更改。 然而、我们面临着一些问题:

    1. 我们在搜索 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN 时找到了"CC3135 SDK"、安装了该 SDK、并在C:/ti/文件夹中确认了其安装。

    2. 我们从中导入了{C2000Ware_Install}/driverlib/f28p65x/examples/c28x/spi/ C2000 (F28P65x)的 SPI 工程。 在此项目中、我们使用 GPIO 引脚16 (PICO)、17 (POCI)和18 (CLC)初始化 SPIA 接口。

    3. 对于 CC3135模块、我们将simplelink.h中的文件复制C:\ti\simplelink_sdk_wifi_plugin_4_20_00_10\source\ti\drivers\net\wifi到了 C2000工程路径中、并包含了其他必要的头文件。

    我们遇到的问题是文件夹C:\ti\simplelink_sdk_wifi_plugin_4_20_00_10\source\ti\drivers不存在。 但是、其他simplelink头文件和源文件中包含的某些头文件会引用此路径。

    更多信息、在{C2000 Ware_Install}中、我们找不到源文件夹。
    那么、我们是否遵循正确的方针? 我们如何通过 SPI 将 CC3135 Wi-Fi 模块与 C2000 (F28P65x)配合使用?  

    您能否提供解决此问题的建议或建议替代方法?

    此致、
    Arun S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    问题似乎出在 CC3135 SDK 方面。  您是否尝试过将此问题发布到 SimpleLink 论坛?

    此致、

    Joseph