This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-FPU-EVM:如何保存 SOM 上下文?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1459776/f29h85x-som-evm-how-to-save-fpu-context

器件型号:F29H85X-EVM SOM

工具与软件:

您好!

我需要在开发操作系统模块时保存和恢复上下文。 我想知道如何保存 FPU 通用寄存器和状态寄存器。 我在 TRM 中找不到相关说明。

谢谢!

Zihao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zihao,

    我将指派合适的专家来解答这一问题。

    谢谢!

    SIRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zihao:

    在 FreeRTOS 端口中、每个任务都有一个附加值存储在堆栈上、用于指示任务是否使用 FPU。 如果此值为 true、则 还会 保存 FPU 寄存器(M0 - M31)并从任务堆栈恢复(没有 FPU 特定的状态寄存器)。 您可以参考  ulTaskHasFPUContext  在 FreeRTOS 端口文件中、以实现相同的代码。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Arnav