This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:关于用于串行位流生成的 EPG 模块

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1458304/tms320f2800132-regarding-the-epg-module-for-serial-bit-stream-generation

器件型号:TMS320F2800132

工具与软件:

我正在尝试了解 EPG 模块在我心目中的特定应用的功能。
您能帮我澄清以下内容吗?

SHIFT_xxx_REPEAT 模式下的 EGP 是否在 DATA0和 DATA1之间乒乓?

我的意思是、如果启用了 EGP、DATA0中的数据会移出、直至达到 BITLENGTH、然后它会移动到 DATA1并继续发送。
如果 BITLENGTH = 10位、则在从 DATA1移出10位后、它会跳回从 DATA0等移出10位。
这可实现连续的位流(10位段)

如果是、那么我知道您在 DATA0被移出时写入 DATA1、
并在移出 DATA1期间写入 DATA0?

我的理解是否正确?

表20-1. SIGGENx 活动寄存器加载似乎试图对此进行解释、但我并不完全理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    SIGGENx_DATA1和 SIGGENx_DATA0组成64位总线 DATA[63:0]、即 DATATRANIN[63 :0]。 假设在 SHIFT_RIGHT_REPEAT 模式下、DATATRAN[63:0]={0、DATATRANIN[63:1]}、然后可以在 DATATRANOUT[7:0]中使用、如 TRM 中的图20-5所示。 在 SIGENx_CTL0.BITLENGTH 移位后、 当您更新 DATA1或 DATA0时、它们的内容都将复制到数据活动寄存器中(即 DATA[63:0])

    此致、
    Samritha