This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:TMS320F28P659DK-Q1的数据表中因模拟子部分多路复用而出错

Guru**** 2616495 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK, TMS320F28P659DK-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457778/tms320f28p659dk-q1-mistake-in-the-datasheet-of-tms320f28p659dk-q1-on-the-analog-subsection-multiplexing

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F28P650DK

工具与软件:

您好!

我不知道以前是否有人问过这个问题。  数据表介绍了:

TMS320F28P650DK、TMS320F28P659DK-Q1
SPRSP69B–2023年7月–2023年11月修订

在  TMS320F28P659DK 数据表的第164页、模拟信号映射不会显示 ADC B8、B9、B10、B11前面的点。  所以人们会认为它们不是多路复用的。  但它们会路由至 ADC C

这要么是数据表中的图形错误、要么是 TI 试图告诉我们一些我不知道的东西。  由于我在 ADC C 上使用这些 B、我只想确认这是数据表图表中的错误。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pourya、

    感谢您分享这篇文章并告知我们、您没错、这只是数据表中的图形错误。  

    我将与内部团队讨论并进行纠正。

    将这些引脚与 ADC B 一起使用是没有问题的  

    谢谢!

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pourya:

    图左侧红色箭头选项卡所示的引脚资源直接连接到 ADC 模块、长水平箭头所示。  连接到垂直线的点显示了与其他 ADC 资源的互连(多路复用器)。  如果引脚资源没有点、则意味着该引脚仅进入指定的 ADC 模块。

    这是如何解释您在上面突出显示的引脚:

    - B8、B9、B10和 B11只能连接到 ADCB ,如长水平箭头线所示。  这些引脚不进入 ADCA 或 ADCC、因为三条垂直线中的任何一条都没有互连(点)。

    - A8、A9、A10和 A11都去 ADCA(从读取箭头选项卡的长水平箭头线)和在 ADCC (在第一条垂直线上连接点)。  在 ADCC 上、A8->C24、A9->C25、A10->C26和 A11->C27

    希望此示例可以帮助您了解通道互连。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pourya:

    抱歉、对于 B9、B10、B11和 B12、我刚刚意识到第二条垂直线上需要有点、因为这些引脚连接到 ADCC、其中 B9->C28、B10->C29、B11->C30和 B12->C31。  我将修改图表并对其进行纠正。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你