This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:引导加载程序示例

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1460964/tms320f28377d-bootloader-example

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

您好!
推出的主题  TMS320F28377D:引导加载程序文档- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛
作为响应、他们在这里提到了 CAN 引导和闪存引导模式。
什么是 CAN 引导模式和闪存引导模式。 我需要设计一个引导加载程序来进行固件升级。
请分享一个例子。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CAN 引导模式是可用于实现固件更新的多种引导模式之一(使用 CAN 外设)。 可以使用器件的引导模式开关对其进行配置。 闪存引导模式也是器件的默认引导模式、设置后允许闪存中存储的程序在器件上电时开始运行。   C2000微控制器的 CAN 闪存编程 详细介绍了 用于固件升级的 CAN 引导加载程序示例。  

    谢谢。此致、

    Charles