This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:CCS 20不会导入旧的 V12项目。

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1457607/tms320f28069f-ccs-20-does-not-import-old-v12-the-project

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具与软件:

我尝试切换到新的 CCS 20。 未导入我的项目。 我仅收到文件副本。 没有配置。 任何东西都无法构建。 我尝试导入测试项目。 构建的。 但我怎样才能​​在调试器中看到 IQ 的值呢? 目前还不值得切换。

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将项目移至 GitHub。 您可以尝试一下。

    github.com/.../Valkyrie9plus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您是否已尝试将源文件直接添加到为您构建的项目中? 如所示、从在 CCS 20中构建的空项目开始、然后从 CCS v12项目中缓慢合并您的源文件直到最终项目匹配?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有添加分步式方法。 我在 CCS 20中使用了导入。 您的视频中所示的所有内容、使用复制一次整个项目。 简单导入无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我已经看到这个问题出现在其他项目中、我目前正在与 CCS 团队讨论以澄清这一问题并找到根本原因。 我应该很快回复您

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很幸运遇到错误。 :) :(  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我通过在导入的文件夹中更改.project 文件、解决了另一个项目的此问题。

    请尝试删除.project 文件中的 filteredResources 标签、然后重新启动 CCS 20。 这也是另一个工程中的问题、删除后、现在应该能够成功进行编译和调试

    	<filteredResources>
    		<filter>
    			<id>1733748923956</id>
    			<name></name>
    			<type>26</type>
    			<matcher>
    				<id>org.eclipse.ui.ide.multiFilter</id>
    				<arguments>1.0-projectRelativePath-matches-false-false-build</arguments>
    			</matcher>
    		</filter>
    	</filteredResources>

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已导入。 仍需进行检查。 以及如何在具有 IQ 变量的调试器中工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您能解释一下第一部分的含义吗?

    我认为我们目前还不支持 CCS 20监视表达式中的自定义数据类型、这应该在该工具的未来版本中确定

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经构建工程、但尚未将其加载到处理器中。 TI _IQ 在用户类型中保存了多长时间? 在 MotorWare 中、TI 经常使用_iq。 甚至还有_IQ 库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    将来、应该会支持 CCS 20中的多种数据类型。 尽管这是较新的平台、但我们的 CCS 团队仍在努力从基于 Eclipse 的旧 CCS 迁移功能

    此致、

    Peter