This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:可用于控制卡-扩展坞

Guru**** 2815635 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1459658/tms320f28379d-can-usage-on-control-card--dock-station

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

您好!

我将硬件设置为  
通过 USB 电缆连接的控制卡用于调试。
DOC 工作站与另一根 USB 电缆连接以提供电源。
使用120欧姆寄存器连接的峰值器件。 一端 连接到笔记本电脑、另一端连接120欧姆、连接到扩展坞的引脚54和引脚56。

我正在将 CAN 帧从 PEAK 发送到 TMS320F28379D (控制卡) 、并且断点未命中 CAN 接收中断。

我在这里遗漏了什么或者需要在硬件端添加什么?
需要在  硬件上进行此更改的位置。
这一点我真的很不明白。

需要快速帮助。

感谢一顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  
    有人可以回复此问题吗? 我知道需要 CAN 收发器
    我正在寻找哪个 CAN 收发器模块外部需要连接到控制卡。
    请分享收发器模块的链接。